结果:找到"kicad 库 SMT",相关内容360条
  • KiCAD6.0求生成bom和坐标的插件??
  • 最近使用了KiCAD6.0,论坛里面的那个插件用不了。提示如下:importmf_toolasmfTraceback(mostrecentcalllast):File"<input>",line1,in<module>File"C:\Users/cai_d/OneDrive/文档/KiCad/6.0/scripting\plugins\mf_tool.py",line39print'Refisinvalid%s'%oldRef^SyntaxError:Missingparenthesesincallto'print'.Didyoumeanprint('Refisinv...
  • 所属专栏: SMT贴片 标签: KiCAD SMT 发帖人:CatCaptain 发帖时间:2022-02-08 15:23:00
  • kicad用户期盼,码云重开Kicad库更新
  • kicad用户期盼,在码云(gitee.com)重开Kicad库更新最好还添加SMT基础/扩展标签PS:AD法务发函越来越频繁了,周围好几家公司都转Kicad了。
  • 所属专栏: SMT贴片 标签: kicad SMT 发帖人:三笑笑生 发帖时间:2019-11-01 16:18:00
  • 能不能查看BOM上标一下“基础”和“扩展”
  • 因为画的板子直接在嘉立创贴装,SMT有个特点,器件贴装需要选用基础库,和扩展库,而扩展库有个数限制要求。所以,能不能点查看BOM的时候元件上标一下“基础”和“扩展”,可以让设计的时候就能计算扩展库数量。尽可能的减少二次加工的繁琐程度。要是能通过其他醒目的方式提醒也可以。
  • 所属专栏: 原理图设计 标签: EDA SMT 发帖人:三笑笑生 发帖时间:2019-11-01 15:41:00
  • 【元件库】KiCad开源元件库收集
  • KiCad开源元件库收集KiCad官方https://gitee.com/KiCAD-CNhttps://github.com/kicadDigikeyKiCad元件库https://github.com/digikey/digikey-kicad-library嘉立创/立创商城KiCad元件库https://github.com/xtoolbox/lc_kicad_libSparkFunKiCad元件库https://github.com/sparkfun/SparkFun-KiCad-Libraries
  • 所属专栏: SMT贴片 标签: 元件 KiCad 发帖人:F4NNIU 发帖时间:2019-03-12 10:52:00
  • SMT基础库的物料种类还会继续优化吗?
  • 如题,现在的基础库物料种类还太少。扩展库既要额外收费也还有诸多限制。不知道有没有考虑过根据SMT物料使用情况的大数据,将一些扩展库使用频率很高的元器件调整到基础库来替换掉基础库中使用频率较低的物料呢?
  • 所属专栏: SMT贴片 标签: SMT 基础 发帖人:cqys 发帖时间:2018-10-11 09:38:00
  • 【工具】KiCad版本嘉立创SMT贴片库及问题说明
  • KiCad版本的嘉立创SMT贴片库,通过工具从AD集成库自动生成,地址:https://github.com/xtoolbox/lc_kicad_lib原理图库由工具直接生成,封装库先在AD中转换成PCADASCII格式,再通过工具转成KiCad格式KiCad立创贴片库特点:1.原理图库支持AD集成库中所有元件,并且包含元件中所有文字字段,原理图库中的器件与封装库自动绑定,点击显示数据手册可以自动跳转到商城相关器件网站2.支持独立及拆分原理图库,支持隐藏引脚。在KiCad中,隐藏引脚必须是PowerIn类型,才会自动与名称相同的Power符号相连拆分式原理图库隐藏引脚及其属性3.封装库根据名...
  • 所属专栏: SMT贴片 标签: KiCAD SMT 贴片 发帖人:XToolbox 发帖时间:2018-09-25 11:33:00
  • 【工具】KiCAD一键导出生产文件。坐标,BOM,以及Gerber
  • 更新了之前的工具KiCAD导出SMT贴片机用的坐标文件和BOM文件一次性导出坐标文件,BOM文件,以及Gerber文件。工具会将钻孔文件的槽孔会根据孔径转换成多个普通孔,也可以在脚本中保留槽孔不转换使用方法:1复制mf_tool.py和gerber_drill.py到"[KiCad安装目录]\share\kicad\scripting\plugins"路径下2在KiCAD的Python命令行窗口中键入下列命令:importmf_toolasmfmf.GenSMTFiles()或者在[工具]->[外部工具]下执行GenManufactureDocs命令。4BOM文件和位置文件会以CSV格...
  • 所属专栏: SMT贴片 标签: KiCAD SMT 发帖人:XToolbox 发帖时间:2018-08-24 11:23:00
  • 【试验】用钢网手工贴装SMT打样的剩余器件
  • SMT打样了一块板子,上面的有好几片不能贴的密脚器件,需要拿回来自己装。本人手比较残,总是确定不好上锡量,决定搞一块钢网来刷未贴装的器件,然后用风枪吹。于是做了个SMT打样加钢网手工贴装的试验板。SMT打样的板子已经贴了一些器件,做钢网要贴合得好,必须在这些已经贴装的器件上开孔。器件在画封装的时候都会做一个边界层,可以用来检测是否干涉。在KiCad中这一层叫Courtyard,我把已经贴装的器件的边界层复制到Paste层,然后再用合并了边界层的Paste层去做钢网,这样已经贴装的器在钢网上就是一个和它边界一样大的孔。下钢网单的时候只能单独下,因为已经SMT的PCB订单不能再下钢网了。下单的时...
  • 所属专栏: SMT贴片 标签: KiCAD 发帖人:XToolbox 发帖时间:2018-07-27 12:22:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: